This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21550:VDDA 引脚上的电压容差。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21550, UCC25800-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362693/ucc21550-voltage-tolerance-on-vdda-pin

器件型号:UCC21550
主题中讨论的其他器件: UCC25800-Q1

您好!

    我们使用此 UCC21550来同时驱动高侧和低侧 FET。 负载连接在高侧 FET 和低侧 FET 之间。 我们有多个这样的负载 (使用多个 UCC21550 ,每个负载一个 I.C.),并 为每个高侧驱动器 VDDA 供电,我们开发了使用 UCC25800-Q1的隔离式12V 电源。 由于 UCC25800-Q1是半桥驱动器、没有调节输出电压的反馈、因此所生成的隔离式12V 输出在从满载电流到空载电流的温度范围内具有10.5V 至16V (最坏情况)的高容差。   我们总共要驱动5个负载、因此我们将使用5个 UCC21550、每个负载一个。 我们将使用具有5个次级输出的变压器(由 UCC25800-Q1驱动) 来生成5  12V 隔离电源。

   因此,我的问题是,如果 VDDA 的电源电压在10.5V 到16V(最坏的情况)之间变化,将对可靠性或使用寿命有任何影响。因为变化  在 I.C.限制范围内,即( 8.5V 到25V ). 请联系我们。 该变化为  纹波电压。 RIPPLE Voltage 将小于200mV。

此致;

A·库尔卡尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您在 E2E 上进行联系。

    只要不是太接近 UVLO 规格并且处于建议的工作范围内、就不会出现变化问题。

    请随时提出任何其他问题。

    此致、

    广木市