This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570EVM-206:更紧凑的 BQ25570的即插即用替代产品

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25504, BQ25570, BQ25505, BQ25185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362876/bq25570evm-206-a-drop-in-or-near-drop-in-replacement-for-the-bq25570-that-is-more-compact

器件型号:BQ25570EVM-206
主题中讨论的其他器件:BQ25570BQ25505、BQ25504和 BQ25185

BQ25570是10多年前推出的、对吗? 尽管它有多老、但我真的很喜欢它的简单易用性、而且它的 功能也非常适合我的应用。

使用它的唯一缺点是它会占用我的电路板上相当大的空间、不幸的是、我的应用程序空间受限...

 TI 精通组件的专家是否会提供几种占用空间小得多但在  用途、工作规格和功能等方面与 BQ25570距离不远的选项(可能是一些更现代化的替代方案)?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Landon:

    在能量收集产品系列方面、我们目前提供的产品只有 BQ25504、BQ25505和 BQ25570、因此最近还没有对产品系列进行更新。 尽管这是我们可以查看的内容、但没有比 BQ25570更高的版本。

    在解决方案尺寸方面、BQ25505非常相似、但没有集成降压转换器。 如果您不需要额外的降压转换器、则可以节省第二个电感器的解决方案空间。 BQ25185为太阳能充电提供小型解决方案、但它主要用于具有较高输入电压的设置、因为它是一种线性降压充电器而不是升压充电器。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳