This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21530:UCC21530EVM-286性能问题

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360496/ucc21530-ucc21530evm-286-performance-problem

器件型号:UCC21530
主题中讨论的其他部分:鳄鱼夹

您好

我们使用了此模型的四个电路板。 计算机测试后、其中一个电路板异常且没有响应、并且在提供 PWM 输入后没有输出。 您能帮助确认一下原因吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、颖骄、

    感谢您关注我们的产品并访问 E2E!

    想到以下几点:

    • 跳线的配置是否相同?
    • 探头/鳄鱼夹是否与其他引脚接触?
    • 电路板的加电顺序是怎样的?
      • 理想情况下、在提供任何输入之前先为电源加电、以避免超过数据表规格
      • 测量输出侧引脚(VDDx-VSSx、VDDx-OUTx、OUTx-VSSx)之间的电阻
        • 检查是否短路

    此致、
    广木市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    是配有 TVS 二极管的运算放大器的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、颖骄、

    您是指栅极驱动器输出吗?

    栅极驱动器输出二极管可按如下方式建模:

    超出数据表规格可能会导致这些二极管损坏。

    此致、

    广木市