This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22921:可从输出侧向 ON 引脚写入电流

Guru**** 2797245 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22921

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361858/tps22921-possibility-of-sneak-current-from-the-output-side-to-the-on-pin

器件型号:TPS22921

如果从 TPS22921的 VOUT 或 GND 产生漏电流、电流是否可能或路由到 ON 引脚?

ON 的输入端直接连接到 LDO (通过电容器)、但存在电压在 LDO 开启之前略有上升的现象。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satoshi-San,

    您是指静态电流还是关断电流? 您能否说明一下、在什么情况下、您希望知道电流将流向何处? 我在下方插入了不同测试用例的静态电流和关断电流。

    谢谢!

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    感谢您的回复。

    Vout 在启动之前略有上升、我正在调查其来源。

    ①ON Ω、②Vout Ω、 Vin 已经在1.1V 上供电。

    我还想它可能在输出侧(DRAM)周围循环。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satoshi-San,

    感谢您的信息。 您还能为 Vin 提供波形吗?  
    此外、您能否尝试移除开关并检查 输出是否以相同的方式上升?

    谢谢!

    萨姆