This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM117QML:与 LM117H 的差异

Guru**** 2813765 points

Other Parts Discussed in Thread: LM117QML

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350600/lm117qml-differences-with-lm117h

器件型号:LM117QML

根据 PDN 20230712000.3、LM117H 和 LM117H/NOPB 已于2024年7月12日的最后可采购日期停产。  根据 LM117QML 产品页面和数据表、LM117H/883仍处于激活状态。   LM117H 与 LM117H/883之间的区别是什么?  我看到的唯一区别是工作温度范围。  LM117H 的工作温度范围为-55C 至+150C、而 LM117H/883的工作温度范围为 -55C 至+125C。  它们是同一个裸片吗?  它们是在同一条生产线上制造的吗?  如果 停产 LM117H 和 LM117H/NOPB、LM117H/883是否即将停产?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    否、LM117H/883使用不同的芯片并且不会停产。 温度范围似乎是唯一的区别、但我会继续深入研究。  

    阿伦·~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Aaron。  您是否找到任何其他信息?   LM117H 和 LM117H/NOPB 是否是 National Semiconductor 裸片、而 LM117H/883是德州仪器的裸片?

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Chris、

    我比较了两者之间的规格。  LM117H/883具有稍好的负载调节性能和更窄的工作温度范围。 除此之外、我没有看到显著的电气差异。 两个器件之间的裸片尺寸也相同;这通常表明设计相似(或相同)。  

    由于这些器件于2004和2006年发布、因此文档并不完善。 我可以看到封装 BOM 存在差异、可能是为了使其成为 MIL 级。 但除此之外、我看不到太多。  

    根据现有证据、LM117H/883在-40°C 到125°C 温度范围内具有等效电气特性。 该温度范围是否足以满足您的应用需求?

    阿伦·~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Aaron。  我们可以使用减少的温度范围。  不过、如果可以验证两个器件使用同一芯片、这将真正提供帮助。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Chris、

    请再给我几天时间来了解这一点。  

    阿伦·~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    您是否能够验证这两个器件型号是否使用相同的裸片?

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Chris、

    我已经向我们的 PE 团队询问了他们对此的建议。 会尽快得到答案。

    感谢您的耐心等待。

    阿伦·~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Chris、

    我听到了 PE 团队的反馈。 遗憾的是、他们无法找到任何文档来确认设计在两者之间是相同的。  

    所有迹象都表明、 LM117H/883在最高125°C 的温度下具有相同的行为。 此外、该设计也未计划停产。

    很抱歉、我没有提供更多信息。

    阿伦·~