主题中讨论的其他器件:BQ79616、 TMS570LS1224、 BQ79616-Q1
大家好!
我有一个问题、如果堆栈器件出现故障、我的基本器件如何知道堆栈器件出现故障?
根据数据表、可以通过两种方法
•主机忽略 NFAULT 引脚、不断轮询每个器件的 FAULT_SUMMARY 寄存器。 如果 FAULT_SUMMARY 不为零、则读取低电平故障状态寄存器以获取更多信息。
•主机监控 NFAULT 引脚状态。 启用故障状态、将菊花链向下传递到桥接器件。 当 FAULT_SUMMARY 不为零时、允许将桥接器件的 NFAULT 引脚置位。 触发 NFAULT 时、主机将轮询故障信息、以便进一步诊断
我理解方法1、但我对方法2有疑问、即如何 启用故障状态以将菊花链向下传递到桥接器件、以及如何根据故障状态设置低电平有效 NFAULT 引脚。
谢谢