This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:TPS51206:支持 DDR1

Guru**** 2813075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51200, TPS51206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362511/tps51206-tps51206-ddr1-support

器件型号:TPS51206
主题中讨论的其他器件:TPS51200

您好!

我们的客户要求 TPS51206可用于 DDR1、因为数据表中没有关于 DDR1 2.5V VTT 电源的说明、而 TPS51200的数据服务 et 没有。  您能解释一下吗?

此致、

小岛市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kojima:

    TPS51206数据表中显示的建议输入和输出范围应支持 DDR1电压:

    根据 DDR VTT 电源解决方案:竞争分析(修订版 A) 应用手册中的下表、TPS51206未列为支持 DDR1的器件之一。 但是、器件的输入范围允许2.5V 输入到 VLDOIN 和 VDDQSNS (最大值为3.5V)、并且 VTT 应遵循1/2* VDDQSNS。

    我们还提供了其他 DDR1选项。 TPS51200的优势在于3A 功能。 如果您有选择、我会推荐 TPS51200。

    此致、

    詹姆斯