This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:LM5022反激式器件能否在6V 输入下运行?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5157, LM5022, LM5122, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359658/lm5022-can-lm5022-flyback-operate-at-6v-input

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件: LM5122LM5155、LM5157

你(们)好!

对于 LM5022反激式设计、在我们的应用中、输入电压可能会在~20秒内降至6V。

LM5022是否可以在6V 的输入电压下运行 20秒?

谢谢

新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neo:

    LM5122支持6V 输入。 它可以长时间以6V 电压运行。

    此致、

    峰值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fengji:

    它可以支持长期(~20秒)运行的最小输入电压是多少?

    我们需要满足6V 冷启动要求、 但考虑到从输入连接器到 LM5022的压降(如保险丝、反向保护二极管、共模扼流圈、感应电阻和 PCB 布线上的压降)、实际输入电压可能小于6V。

    请提供建议。

    谢谢

    新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Neo,

    LM5022无法在低于6V 的电压下工作。
    因此、请选择较新的控制器(如 LM5155/56)或具有内置 FET 的转换器(如 LM5157/58)。
    或者、如果您希望使用 LM5022、您可以使用两个二极管(一个来自电池、一个来自 Vout)为 VIN 引脚供电。
    这样、当输入电压下降得太低时、转换器可由其自身的升压电源供电运行。

    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    我们在隔离型反激式设计中使用了 LM5022、因此无法将次级输出连接到初级 VIN 引脚。

    为了澄清一下、VIN 不支持小于6V 的限制是什么? 因为我在 VIN 引脚上没有看到任何 UVLO。 另外、对于 VCC、我们具有辅助绕组、可以在 VCC 引脚上提供外部12V 电压。 请提供澄清信息、以便拒绝提供冷启动支持。

    谢谢

    新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Neo,

    很抱歉、我不知道 VCC 的辅助电源。
    我看到有多个并行的开放线程、但在该特定线程内部、这里并未提及。

    因此、当您首次为转换器上电时、输入电压需要高于6V、理想情况下高于7V 才能启动。
    然后、运行后、外部12V 辅助电源将进入为 VCC 供电。
    建立后、只要 VCC 仍由辅助绕组永久供电、VIN 引脚上的电压就会降至3V。

    对于输入电压低于6V 的极端情况、您需要计算外部组件(电感器、Rsense、FET、二极管等)。

    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    听起来不错、感谢确认。 假设在冷启动期间 VIN 引脚处的最小电压为5V。

    为了在冷启动期间支持5V 输入电压、应调整 UVLO 阈值以适应~20秒的5V 输入电压。

    这样、 在初始(首次)上电期间、只要 VCC 超过 VCC UVLO 上升阈值(典型值为5V、此时 VIN 大约为5.2V、考虑旁路开关上的压降为200mV)、转换器就会启用并开始运行、这是正确的吗? 如果是、则表示我们无法确保首次启动时的 VIN>7V。

    新生儿

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Neo,

    >要在冷启动期间支持5Vin、应调整 UVLO 阈值以适应5Vin
    是的。
    说实话、我不确定这里的 UVLO 设置是否合理、或者 UVLO 引脚是否应该更好地连接到 Vin、以便在低至3V 的电压下工作。

    >这样,在初始(第一次)通电期间,此时 VIN 约为5.2V...转换器被启用并开始工作,这是正确的吗?
    不、它不会启动。
    在查看数据表时、您将找到以下内容:
    VIN 范围: 6伏 最高60V (最低工作电压为3V) 之后 启动)
    只要 VIN 低于6V、控制器就不会启动、即使 UVLO 引脚上的电压高于1.28V。
    这是独立的。

    再说一次:当您首次为转换器上电时、输入电压需要高于6V、否则控制器将无法启动。

    只要输入电压低于7V、VCC 电压也低于其7V 调节目标值。
    但 VCC 是栅极驱动器的电源。

    因此、在第一个周期中、栅极驱动电压将低于预期值。
    因此、当需要以6V 的电压启动时、请小心选择 MOSFET。
    这就是我说 VIN 在理想情况下应高于7V 的原因。

    VCC 的辅助电源将在几个周期后启动。
    栅极驱动器和控制器内部的逻辑将由 Aux 电压供电。
    从这一点开始、输入电压可以下降到低于6V 的电压(低至3V)。

    在汽车环境中、系统无需在电压低于6V 时启动、对吧?
    转换器已经启动后、输入电压只应降低到6V 或更低。 对吧?

    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    是的、 此电路板能够正常启动至12V 或24V、然后在几秒钟内降至~6V。

    我今天做了实验、将 UVLO 设置为~5V、系统可为高达12V/24V 的电 压供电、从24V 降至6V 可以正常运行(输出电压在缓慢或快速的电压转换速率下保持稳定)。

    然而、当从12V 下降到6V、电压转换速率大于1V/ms 时、可观察到输出电压下降。 仅当电压转换速率低于1V/ms 时、输出才会稳定。

    我不明白为什么6V 在24->6V 电压下有效、而在12V-6V 转换下无效。 你对此有什么想法吗?

    谢谢

    新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Neo,

    很高兴听到它基本上在工作、

    我认为、当输入电压在下降之前较高时、系统中存储的能量更多。

    此致

    哈利

    此通信和任何相关通信中的所有信息均"按原样"提供、"商品售出概不退换"、并且遵守 TI 的重要声明( http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml )。