This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21550:UCC21550 -持续驱动高侧 FET 导通

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361991/ucc21550-ucc21550---to-drive-high-side-fet--on-continuously

器件型号:UCC21550

您好!

    我想将 UCC21550用于一个电机驱动应用。 在我们的应用中、此驱动器 I.C.用于驱动高侧 MOSFET 和低侧 FET。 负载连接在高侧 FET 和低侧 FET 之间。 因此、我们有以下要求:

1>高侧和低侧将同时开启。 因此、需要禁用死区时间。

2>高侧 FET 需要持续接通。 因此、我们将在 IC 的 VSSA 和 VDDA 引脚之间连接一个隔离式12V 电源、这是一个单独的电源、用于连续为高侧部分供电。  

如果以上两点有任何问题、敬请告知。  

此致;

A·库尔卡尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    只要死区时间功能被禁用、这应该不会是个问题。  

    两个通道是独立的、因此将其中一个通道保持为高电平应该不是问题。

    此致、

    广木市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 对于使用隔离式12V 电源而非自举电容器的第2点、是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果这是驱动高侧所需的方法、这应该不是问题。 我们以前曾见过此类应用、但自举电路通常是一种更具成本效益的解决方案。

    广木市