This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2972:BQ29728DSER

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362742/bq2972-bq29728dser

器件型号:BQ2972
主题中讨论的其他器件:BQ76905

尊敬的先生:

这是为了告诉您、我们正在使用电池组电源设计传感器测量板、我们有如下要求: 电池组监控和保护 IC  传感器板。

1.我们使用的是 4.2V、60Ah (近似值)电池组、用于为不同的传感器和电子回路供电。 电池的额定电流是根据电池的使用情况来选择的(在不同的时间间隔内使用6个月)、但板的总电流消耗约为500mA。
2. 我们可以使用吗?  符合我们要求的 BQ29728DSER 电池监控和保护 IC?

3.请您确认并提供您的宝贵建议或备选方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ29728将提供数据表中所述的保护、但如果这是您正在寻找的测量值、则不会报告任何测量值。

    该器件实际上是一组比较器、用于寻找任何过压、欠压或过流情况、然后将 相关的 OUT 引脚置位以关断 FET。

    如果您正在寻找能够读回电压或电流测量值的器件、则可以使用 BQ76905。 然而、这是至少2节电池的器件、遗憾的是、我们没有任何支持单节电池系统的高集成度监控器。

    如果您需要的只是自主保护功能、BQ29728应该会对您的系统起作用。

    此致、

    马克斯·韦博肯