This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798EVM:BQ25798

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ25798, BQ25798EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362734/bq25798evm-bq25798

器件型号:BQ25798EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ25798

尊敬的 Jeff:

我正在将 BQ25798集成到我的其中一个器件中、用作电池充电器。 我已亲自测试和验证 BQ25798EVM 的工作情况。 我有一个关于在 BQ25798EVM 上检查电池运行状况百分比的问题。 是否可以通过 bqStudio 进行检查、或通过其他方式检查与其连接的电池的电池运行状况百分比? 我想确保 BQ25798充电器是否能告诉我们在正常情况下工作时的电池健康状况。 我真的很感谢你的回复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pushpendra:

    充电器没有存储器、因此无法执行电池运行状况等电量监测计功能。  该模块有一个可提供电流和电压瞬时测量值的 ADC、主机处理器可使用该 ADC 计算简单的电池运行状况指标。  我建议添加一个 TI 电量监测计以提高精度。

    此致、

    杰夫