This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:通过 LM3488获得电源正常状态

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3488, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359147/lm3488-getting-power-good-from-a-lm3488

器件型号:LM3488
主题中讨论的其他器件: LM5155


我们的大多数 TI 直流控制器芯片都具有(或拥有)电源正常信号。 是否有 TI 建议的示例应用原理图用于从 LM3488运行生成"电源正常"类信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您使用 e2e 论坛。

    如果设计仍处于早期阶段、我建议切换到已实现电源正常功能的器件。

    LM5155与 LM3488类似、具有功能电源正常引脚。
    https://www.ti.com/product/LM5155-Q1
    此器件比 LM3488更现代、因此具有更好的供货能力、更新的生产工艺和更好的定价。
    请查看 EVM 板 以获取参考设计。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @施沃斯

    不,设计是2.5年的设计标记,是相当困难的设置。  考虑到 LM3488的供货情况、我们选择了大约5个器件、进行一次运行后无法获得它、并且不得不反复切换。  LM3488可以获得、它是一个长期使用的器件、因此我们选择它来停止不断重新设计。 我们以前没有在任何 TI 器件上使用 PG 信号、但现在我们只能开始关注、LM3488是唯一一个没有它的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    很遗憾听到 近年来的供货限制给您的设计进度带来困难。

    很遗憾、我手头没有有关 PGOOD 电路的应用手册。
    所需的电路取决于引脚应指示的内容。
    例如、如果满足以下条件、LM5155中的 PGOOD 引脚会进入高阻抗:
    - UVLO 引脚电压高于使能阈值
    - FB 引脚高于欠压阈值
    - VCC 电压高

    此致、
    尼克拉斯