This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5867:LP5867

Guru**** 2633045 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5867, TLC59116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360277/lp5867-lp5867

器件型号:LP5867
主题中讨论的其他器件: TLC59116

是否可以打开来自矩阵的单个 LED 或仅打开 全通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduard、

    是的、LP5867可以。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢回答。  

    对于 LED、我需要200 mA、最高5毫秒的电流脉冲。 总共最多3个 LED。 是否可以使用矩阵系列器件?

    如果有、如何在50mA 或100mA 矩阵类型设计中设置该电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduard、

    您能告诉我您想使用哪种类型的 LED 矩阵吗? 我想您应该知道、电流与矩阵拓扑有关、因为您说过最多需要一个200mA 电流脉冲来同时驱动3个 LED。

    如果可能、请告诉我您的电流要求以及您希望控制的 LED 数量。 那么我将帮助您找到解决方案。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    我需要用5毫秒或更短的脉冲点亮~30个 LED、每次3个 LED 连同200mA (串行或并联)。 我有3.2V 的电池、我不太想使用升压转换器来节省能源和热量。 实际上、脉冲后跟随长的"关闭"周期、大约为开启的10-12次。  系统温度控制在42°C 以下、 通过增加"关断"周期来执行温度调节。

    埃迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduard、

    还有一个问题、由于您正在寻找矩阵拓扑 LED、我是否能够理解您需要单独控制每个 LED?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    我不需要每个 LED 控制、但 每3个 LED 应一起照明、但总共约30个 LED。 可能是带 PWM 控制的10x3个通道。 如果3个 LED 将并联(600mA)、则会更容易、无需升压转换器。

    埃迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduard、

    实际上、我们的 LED 驱动器的最大电流约为每通道100mA、根据我的经验、我认为一般的 RGB 应用不需要如此高的电流。 我的意思是、如果您需要每个 LED 的200mA、这意味着我们的 LED 驱动器需要每个通道的200mA、或者您需要为一个 LED 点同时连接2个通道。

    您能告诉我您的终端设备是什么吗?

    根据您到目前为止的说明、我想您可以使用4个 TLC59116/TLC5911F 来控制全部30个 LED。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jared、

    我们不是一般的 RGB 应用、而是医疗设计。  脉冲必须为200mA。 是否可以将 TLC59116/TLC5911的 Rext 设置为200mA 并通过脉冲控制? 如果连接到一个 LED 的2个通道正常工作、也可能是解决方案。  

    埃迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduard、

    实际上、我推荐 TLC59116、因为我是根据脉冲来考虑控制。 TLC59116可通过内部寄存器控制输出 PWM 调光的频率。

    我认为连接到一个 LED 的2个通道应该没问题。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持