This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4811-Q1:具有电池断开和保护功能的大电流配电

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4811-Q1, LM74930-Q1, BQ34Z100-R2, INA238

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361189/tps4811-q1-high-current-power-distribution-with-battery-disconnect-and-protections

器件型号:TPS4811-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74930-Q1BQ34Z100-R2INA238

您好、 Rakesh、

在此处创建新主题。 我知道我们的要求很长、但非常感谢您的支持、因为 TI 产品长期以来为我们做得非常好。


应用适用于具有以下元件的移动机器人配电板:

  • 2节并联的2kW 48V 电池
  • 250 A 持续运行
  • 电感负载(6个 ESC 和电机)
  • 最有可能使用栅极电荷为每个216nC 的 IAUT300N10S5N015。

 

我在  该应用中考虑了 LM74930-Q1和 TPS4811-Q1。 我要考虑将 LM74930-Q1用于双理想二极管 ORing 配置、如该图所示。 两个电池的电压相同、因此我可以热插拔一个电池、因此无需停止机器人充电。



以下应用手册也为该设计提供了灵感、  

https://www.ti.com/lit/an/sluaan7/sluaan7.pdf?ts = 1715647314737 

要求:
主电池断开连接:

  • 最大60VDC 工作电压
  • <10us 短路保护(双向)
  • 共源双向开关支持
  • 双向电流监测
  • 可调电流限制(过流保护)
  • 可调节 过压保护
  • 反极性保护
  • 短路保护
  • 预充电电路

负载(高侧)开关:

  • 4个50A 电机(TPS4811-Q1)
  • 2个20A 电机(TPS4811-Q1)

您能否谈谈在  我的应用中使用 TPS4811-Q1与 LM74930-Q1相比有哪些优势?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    除了上述要求外、我们还需要添加电池容量估算功能、因此 这里考虑了 BQ34Z100-R2。  

    由于我们同时处理容性负载、需要预充电和电机感性负载、您是否建议添加 INA238以支持双向电流监测和短路保护?  

    此外、使用  TPS4811-Q1为我们的应用处理双电池输入的最佳方式是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoran、您好!

    TPS4811-Q1主要用于驱动大电流应用中的并联 MOSFET、并用于替代48V EV 应用中的继电器和断路器。 它具有4A 的强大栅极驱动、并支持高达100V 的电压。  但是、它没有像理想二极管控制器那样有源反向电流阻断功能。 因此、不建议将其用于并联电池等 ORing 应用、

    LM74930-Q1可满足您对电池侧的大部分要求。 您可以考虑将 INA 器件用于反向电流保护和监控。

    对于 TPS4811-Q1、您需要遵循"先断后合"方法。 这意味着中断第一个路径、然后启用第二个路径、这样电池之间就不会有任何较大的循环电流。

    这些移动机器人的应用是什么?

    此致

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    该机器人是一款服务机器人、可从运行2节电池中受益匪浅、能够在电池耗尽时一次更换1节电池、从而无需完全停止充电。 电流配电板基于初级高电流接触器(机械)和许多机械继电器。 我们不采用这种设置、而是将其实施为固态解决方案。  

    • 我们肯定会考虑将  TPS4811-Q1用于非板载负载开关。 但是、由于我们确实需要并联电池、因此采用 TPS4811-Q1和理想二极管控制器来增加电路板的复杂性没有意义。 您对此有何看法?
    •    在共源极拓扑中驱动5对 IAUT300N10S5N015 MOSFET 时、LM74930-Q1是否存在任何限制? 它会提供足够的栅极驱动来实现这一点吗?

    • 我们是否需要添加预充电电路来使用  LM74930-Q1处理容性负载? 是否可以安装一对 MOSFET 和功率电阻器?

    •  LM74930-Q1的电流监控和保护是否仅在正向方向?  

    • 我认为 TPS4811-Q1也不提供反向电流保护和监控支持? 使用2个 TPS4811-Q1 (背对背)是否可为我们的非板载负载开关解决此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoran、您好!

    LM74930-Q1可驱动 5对 IAUT300N10S5N015 MOSFET。 它仅在一个方向上提供保护和监控、并且需要额外的预充电电路  

    TPS4811-Q1 仅在一个方向上提供保护和监控功能。 您可以背靠背使用两个 TPS4811-Q1来实现这一点。  

    Br、

    勒凯什