This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2410:使用 TPS2410的双向块电路

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362057/tps2410-bidirectional-block-circuit-using-tps2410

器件型号:TPS2410

您好!

我们目前正在评估 TPS2410、并遇到了问题。 即使 TPS2410关闭、输出侧也会产生电压。
具体来说、它从 TPS2410的 A 引脚通过 IC、并从 C 引脚通过 R182向输出侧电容器充电。



问题1: 上述问题有什么解决方案吗?

问题2. 我正在考虑更改 IC。 我们正考虑将 LM74801-Q1作为我们的首选器件。 是否有其他合适的候选人?

所需规格
・可以选择 Nch_MOSFET 的任意开/关
・如果在导通状态下从外部向 OUT 端施加12V 电压、Nch_MOSFET 将立即关闭。 (防止回流)
・如果施加到 OUT 侧的12V 电压不再施加在导通状态下、请立即开启 Nch_MOSFET。 (不间断)
・栅极控制可以防止 Nch_MOSFET 在开启时被功率损坏(SOA 破坏)。

此致、

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    欢迎使用 E2E!

    实际上预计会通过理想二极管泄漏。

    LM74800和801的工作方式仅有微小的差异、我希望您已经看到这一点。

    1.在 LM74801-Q1中、可以通过 EN 引脚打开/关闭控制器。

    2/3. 一旦上述条件无效、DGATE 将重新开启。

    4. MOSFET 的选择必须确保它们在启动过程中不会发生故障。 浪涌电流限制器可用于 SOA。

    请使用该工具获取更多帮助

    FET-INRUSH-SOA-CALC 计算工具| TI.com

    此致、

    S·迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    感谢您的评论。 我们将考虑替换 LM74801-Q1。
    此外、如果您对解决 TPS2410的上述问题有任何建议、请告诉我。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:  

    因此、没有解决此问题的方法、您必须提供接地路径、以便泄漏电流接地。

    此致、

    S·迪尔