This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:BQ76942

Guru**** 2353800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQ76952
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361067/bq76942-bq76942

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件: BQ76952

您好

我正在使用 BQ76942的串行配置,有一个负载和一个 MPPT 太阳能充电器连接到 PACK+输出. 因此、蓄电池不会直接连接至充电器。

BMS 处于自主模式、这是我的问题。 当电池达到 CUV 时、DSG FET 关断、防止电池进一步放电、并且 BMS 进入睡眠状态。

我的问题是、当 BMS 看到正电流来自充电器(负载移除)时、应该释放充电路径(DSG FET 应导通)。 可保护体二极管的电流设置为50mA

远低于充电器电流能力。 我不明白 DSG FET 为什么保持关断? 我尝试激活 le load 检测(LD 引脚)、该检测应允许 PACK+电压定期达到 PACK+上的输出电压

足以使充电器开始充电、但没有发生任何情况。  

提前感谢你的任何命令,你可以在这个问题上。

此致

奥利维耶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olivier、

    • 您能否共享原理图?
    • 您提到 DSG 由于故障而关断、但 CHG FET 的状态是什么?
    • 如果 BQ76952处于 睡眠模式、您是否通过 SLEEP 位检查了此情况?
      • 在 SLEEP 模式下、默认禁用 CHG FET (可以在寄存器中更改)。
    • 当 DSG FET 关断时、您是否读取任何流入(从 AFE 流出)的电流?  

    断开、则会发生这种情况。 充电器应能够通过 DSG FET 的体二极管进行充电、然后体二极管保护会将 DSG FET 重新导通。

    负载检测(通过 LD)仅用于摆脱某些电流保护。 要退出睡眠模式、可在  Power:Sleep:Sleep Charger Pack-TOS Delta 设置、该设置使用 PACK 引脚进行充电器检测以退出睡眠状态。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luis

    感谢您快速而详细的回答。

    我发现、由于未知故障、充电器无法再为电池充电

    当 DSG FET 被禁用时、因为 PACK+电压为0V。 当我修改(降低电压) CUV 阈值以便

    重新激活 DSG FET 后、充电器会启动、因为它看到 PACK+电压几乎等于 Vbat。

     

    我将对我的系统进行分析、以了解充电器问题并最终进行更换。

     

    再次感谢您的热情支持

     

    奥利维耶