你好。
我们尝试使用 TPS65988CERJTR 作为源。 它被连接至一个微控制器、此微控制器能够控制 DC-DC 升压的电压输出。 它可以在5V 3A 电压下工作、但我们需要更多电源。
我将新的 PDO 配置为9V/15V/20V、全部为3A。 根据我的理解、微控制器应检查 TPS 中断、该中断指示受电方请求了一个新的 PDO、并更改了升压电压。 但是、我找不到我应该在配置软件中启用哪种中断。 我尝试了"RDO received from Sink"和"新合同作为提供商",他们似乎不被触发,即使我可以看到 PD 记录器上的请求。 同样、我尝试了"RDO 状态更新"、它被触发、但当我读取 PD 寄存器时、它被设置为0。
此致、
穆赫迪