您好!
我一直在处理我们的一个项目、该项目需要12V 电源、电流至少为1.5A。 我使用 webench 电源设计工具创建简单的5V-10V 输入和12V 2A 输出设计。 由于输入电压是受控的,我们可以提供5到12V 的电压,但由于12V 到12V 的升压转换器不是很实用,我搜索了5到10V 的设计。我使用了这个::://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=AA10D686D6FEB9D1。 制造的 PCB 设计、并使用适当的元件组装整个设备。 但问题是、输出噪声很大。 我们的系统最多消耗700 mA 附近的电流、因此我使用直接连接到该转换器输出的17欧姆功率电阻器测试了此场景。 我使用示波器测量了输入和输出电压、我还使用了具有10V 2.2A 输出的实验室工作台电源。 黄色信号是 TPS61088转换器的输入、蓝色信号是输出。 为什么会这么吵? 负载不消耗1A 电流。它甚至会影响输入、我该如何解决此问题?