This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:为什么 TPS61088RHL 驱动器产生大量噪声?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361952/tps61088-why-tps61088rhl-driver-makes-a-lot-of-noise

器件型号:TPS61088

您好!  

我一直在处理我们的一个项目、该项目需要12V 电源、电流至少为1.5A。 我使用 webench 电源设计工具创建简单的5V-10V 输入和12V 2A 输出设计。 由于输入电压是受控的,我们可以提供5到12V 的电压,但由于12V 到12V 的升压转换器不是很实用,我搜索了5到10V 的设计。我使用了这个::://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=AA10D686D6FEB9D1。  制造的 PCB 设计、并使用适当的元件组装整个设备。 但问题是、输出噪声很大。 我们的系统最多消耗700 mA 附近的电流、因此我使用直接连接到该转换器输出的17欧姆功率电阻器测试了此场景。 我使用示波器测量了输入和输出电压、我还使用了具有10V 2.2A 输出的实验室工作台电源。 黄色信号是 TPS61088转换器的输入、蓝色信号是输出。 为什么会这么吵? 负载不消耗1A 电流。它甚至会影响输入、我该如何解决此问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominukas:

    感谢您与我们联系。

    输出 出现波动、以下是一些可能的原因:

    1.输入电压不稳定。

    该输入电源必须经过良好调节。 如果输入电源距离转换器超过几英寸、那么除了陶瓷旁路电容器之外可能还需要额外的大容量电容。 通常选择电容值为47 μF 的电解电容器或钽电容器。

    此外、输入线也要小心。 如果导线太细太长、电阻会很大。  

    2.环路不稳定。

    webench 中的参数是 有效值。

    高电容陶瓷电容器具有直流偏置效应、这对最终的有效电容有很大影响。 额定电容器值和有效电容之间的差异是由封装尺寸和额定电压以及材料引起的。 一个具有10 μF 且额定电压为10V 的0805电容器在5V 输出电压下的有效电容可低于5 μF。

    3、其他原因。

    其他原因包括错误的参数不适当等。

    如果您有更多发现或问题、请告诉我。

    此致、

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为问题不在于输入电压、因为我们使用的是具有恒定电压的实验室工作台电源。 电线可能是个问题,因为在测试中,我们使用的>30厘米长的电缆不是太厚,但我们还尝试在输入端添加47 uF 电解电容器,这没有显示任何结果。 我们的环路电容器都具有16V 额定电压、我们在输入端使用10V 电压、因此这可能是个问题、我们应该将它们切换到更高的额定值来测试它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominykas:

    如果您有更多发现、请随时与我联系。

    此致、

    费格斯