This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:三个不同输入

Guru**** 2524810 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359008/tps2116-three-different-inputs

器件型号:TPS2116

大家好!

要为自定义测量系统供电、我需要管理三个不同的 电源(5V):2个来自两个 USB 端口(VUSB1和 VUSB2)的电源输入、1个来自壁式模块 PSU (VEXT) 的电源输入、请记住、我要对最后一个进行初始化。 如果这不可用、则 VUSB1是优先电源。 为简单起见、我计划使用 TPS2116 IC。

所以我有一个问题:这是一个好主意(或不!) 更改为"级联"两个 TPS2116、就像上一个吗? 您是否有其他解决方案建议(800 mA 最大电流)?

感谢您的回答!

此致、

PS:我已经尝试 在 LTspice 环境中使用 TI 提供的 Spice 模型来模拟此电路...正如之前帖子中所提到的、VIN2输入似乎从未切换到输出! 调制错误?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabien:

    欢迎使用 e2e! 对不起耽误你的时间。

    您上面发送的电路可以很好地满足您的要求、但您可能希望在输出端添加一位(1-10uF)的电容、以最大程度地减小切换期间的输出下降、并在每个输入端添加1uF 电容器。

    感谢您关注模型错误-我们需要对该模型做一些工作!

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复! 事实上,我省略了电容器,但这是为了简单起见!

    法比恩