This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25983:TPS25983ONGER 过压锁定计算

Guru**** 2528790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362145/tps25983-tps25983ongre-over-voltage-lockout-calculation

器件型号:TPS25983

您好!

我在 OVLO 计算方面存在问题。 UVLO 用作 MCU 的使能引脚。

这里注意到先从 R1=1MOhm 开始。 但是、如果使用 Excel 计算器工具(V1.40)、它最终为 kOhm 值(R1 = 10.8k、R2 = 21k、R3 = 42.45k)。

如果将这些值放入公式中、则 VINOverVoltage =(1.2 *(10.8k + 21Kk + 42.89k))/ 42.89k = 2.09V。

正确的流程是什么?  

我需要25.5V 的锁定电压或完全禁用过压锁定。

是否可以通过将引脚连接到 GND 来禁用 OVLO?

提前感谢。

此致

约翰·勒罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johan:

    OVLO 内部只是一个比较器。 您的目标是让芯片在您希望 OVLO 触发时看到比较阈值。  

    我想设计摘要块中的设计计算器有一些错误、但您仍然可以使用设计计算器来查找值。 我正在分享这些步骤。

    1. 将 D7和 D8设置为所需的值
    2. 为 R1上拉电阻值设置 D26。 您可以使用1000千欧  
    3. 您将在 D30看到 R2的两个建议值、在 D31看到 R3的两个建议值。 您可以验证该值。

    对于25.5V OVLO、请按照以下步骤操作。 您还必须设置 UVLO 值、因为这是连接到 UVLO 和 OVLO 引脚的相同电阻分压器。

    [quote userid="438774" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362145/tps25983-tps25983ongre-over-voltage-lockout-calculation 是否可以通过将引脚连接到 GND 来禁用 OVLO?

    是的、这确实会禁用 OVLO 功能。

    如果没有其他查询、请单击 Resolved (已解决)。  

    此致、
    阿鲁什