This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24010:BQ24010

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360655/bq24010-bq24010

器件型号:BQ24010

问题1:图片显示了充电 IC (输入)充电电流曲线、即用于为锂离子电池充电的 BQ24010。 在10°C、发现电池充满电后、灯亮后会不间断充电、如图所示、这是否正常? 我在25°C 上没有看到这种现象、原因是什么?

问题2:

  IC bq24010DRCR 数据表包含许多其他型号。 IC bq24010DRCR 中包含的计时器无法区分。 我可以问问、IC bq24010DRCR 中包含哪些计时器? t (PRECHG)? t (锥面)和 t (CHG)?  t (收尾)超时是否直接表示充电完成而不是异常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题1:这个数字不清楚。

    问题2:是的。 在收尾计时器到期后、充电终止。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    问题1:  BQ24010为了给锂离子电池充电、  在电池充满电后、在10°C 会出现以下现象、这在25 °C 中是不存在的。 这是 IC 的正常充电功能。

    e2e.ti.com/.../BQ24010-charging-at-10_0321_.xlsm

    Q2: IC bq24010DRCR 中包含哪些计时器?  它有计时器(CHG)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Q1在25C 时您的波形是什么样子?

    Q2 t (CHG)定时器规范位于 d/s 的第4页。

    谢谢。