This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21550:直流到交流逆变器低通滤波器

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359176/ucc21550-dc-to-ac-inverter-low-pass-filter

器件型号:UCC21550

您好!

我正在设计一种直流到交流逆变器、用于驱动2倍超声波负载40kHz、60W。 栅极驱动器 UCC21550BQDWRQ1用于开关:400V 直流、50%周期、39kHz、变压比为3.1的变压器、将200V 直流电转换为600V 交流电。 变压器的输出 为方波、需要进行滤波、同时将输出电压保持在500-600V 直流电压范围内。 连接有 LT SPICE。 但是,过滤仍然是一个挑战,任何帮助都将受到赞赏。  

此致、

明亮

e2e.ti.com/.../LT-Spice_5F00_demo.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、亮!

    感谢您联系 E2E。

    我的团队负责栅极驱动器电路设计。 我们可为与栅极驱动器电路设计相关的问题、电气规格和栅极驱动器问题提供帮助。 不太了解功率级设计、例如此直流到交流逆变器中的设计。 我已经联系了 TI 内部的其他团队成员、并利用他们的专业知识提供一些指导。

    我会在收到一些建议后提供最新信息。

    此致、

    安迪·罗布勒斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robles:

    感谢您的答复。  

    我等待他们的答复。  

    此致、

    明亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、亮!

    感谢您的耐心。 一旦收到团队的最新消息、我会在下周早些时候与您联系。

    此致、

    安迪·罗布勒斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!  

    谢谢你。 我在等待你的答复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bright 先生、

    以下是涵盖逆变器输出滤波器的公共 TI 设计:文件:///C/C:/Users/a0234157/Downloads Voltage_Source_Inverter_Design_Guide_tiduay6b.pdf

    有关滤波器设计的具体细节、您可以参阅第12页。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    安迪·罗布勒斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!  

    我无法访问该文件。 请检查链接并重新发送正确链接。  

    此致、

    明亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bright 先生、

    在浏览器中复制并粘贴下面的链接、应转至相应文档。

    https://www.ti.com/lit/ug/tiduay6e/tiduay6e.pdf?ts = 1715835836363 & ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    安迪·罗布勒斯