This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B4255-Q1:电流限制/PSpice

Guru**** 2537860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360186/tps7b4255-q1-current-limit-pspice

器件型号:TPS7B4255-Q1

大家好、

我的客户注意到 PSpice 上的电流限制是450mA。 在数据表中、电流限值为105mA (典型值)。

您能否确认一下?

模型: TPS7B4255-Q1 PSpice 瞬态模型(修订版 A)

此致、

三岳洋平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhei:

    最能够为您提供帮助的工程师将于周一回到办公室、并在3个工作日内回复。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhei:

    在模型开发中、这似乎是一个错误。 可以通过转到库(.lib)文件并将第146行上的参数 ILIM 从0.450更改为0.105来更正此问题。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    解决了。 谢谢你。

    友平