This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2100R044:300W 降压解决方案

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5148, LMG2100R044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361871/lmg2100r044-300w-buck-solution

器件型号:LMG2100R044
主题中讨论的其他器件:LM5148

您好、

我们正在评估用于500kHz 的300W 降压转换器设计。

输入:48V

输出:12V、25A

Fsw:500kHz

LMG2100是否适合这种功率级别? 我们正在考虑使用 LM5148+LMG2100。 似乎 GaN 的功率损耗将为2x25x25x4.4m=5.5W。 我们是否有这样的用例测试? 谢谢!

乔伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joyce、

    我已经完成了本例中的功率损耗计算、得出的数值大致相同。 我计算 LMG2100R044的总损耗为5.7W。 鉴于客户拥有能够处理5.7W 损耗的散热解决方案(这应该是可行的)、LMG2100R044应该能够处理此功率级别。  

    LMG2100R044在使用顶部冷却时具有非常低的热阻、为0.7C/W。 这也有助于让客户的散热解决方案更加容易。

    此致!

    凯尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    我在数据表中看到我们有12V/8A 设计、您是否有其他采用顶部冷却的更高负载测试? 是否可以对该设计进行25A 电平的粗略测试? 客户关心性能、不愿意在没有任何测试的情况下进行 PCB 设计。  

    谢谢!

    乔伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joyce、

    我们拥有适用于 LMG2100R044的评估模块。  可以使用评估模块来测试此配置。

    此致!
    K·沃尔夫