This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5030:输出配置

Guru**** 2637765 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5030, LP5861T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361971/lp5030-output-configurations

器件型号:LP5030
主题中讨论的其他器件: LP5861T

大家好、团队成员:

我们的客户对于 LP5040的输出能力有几个相关的问题。

  1. 数据表中给出的输出能力为35mA /通道,但我们认为由于内部电流限制,我们无法同时输出35mA * 30ch;这是正确的理解还是我们可以一次输出35mA * 30ch?

  2.  如果为1。 正确、使用35mA 可以输出多大的通道?  

  3. 我们认为我们可以将2个通道的输出合并到输出75mA;是这样吗? 如果是、我们在这样做时需要注意什么? 输出时序或 PWM 配置是否存在一定程度的不匹配?

  4. 具有更大电流/通道规格的 LP5030有什么替代方案? 所需的通道数可能更改为18通道、但仍未固定。 我们的客户希望重复使用他们为 LP5030实现的软件、因此如果替代方案共享相同的 I2C 配置、那将非常好。

此致、
优胜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、优胜

    请参阅以下评论:

    1.可以,LP5030可以同时支持输出35mA * 30通道。

    3.如果一个通道是35mA,则2个通道是70mA。 我们不建议在35mA 输出条件下使用 LP5030。 是的、由于内部相移功能、输出 PWM 时序将不匹配。 请参阅下图。 您能告诉我、为什么要对所有输出保持相同的 PWM 时序吗?

    4.实际上、LP5030可支持每通道最大75mA、但一旦电流超过35mA、我们便无法确保电流精度和器件寿命。 因此、我们通常建议客户在35mA 条件下使用 LP50系列。

    如果客户需要更高的电流和低于18通道的电流、我想向您推荐 LP5861T。 尽管软件可能有所不同、但基于相同的 I2C 接口、我认为将 LP5030更改为 LP5861T 会更容易。

    BR、Jared