This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:请帮助推荐 ESD 等级高于 TPS54202的降压转换器

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360311/tps54202-pls-help-recommend-a-buck-converter-which-has-higher-esd-rating-than-tps54202

器件型号:TPS54202

需要通过15kV ESD (空气)测试、但 tps54202将无法通过此测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Xiaoying

    您能介绍一下客户/EE 和测试标准是什么吗?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    它属于空调应用。

    他们在进行 ESD 测试:15kV ESD (空气)、但 tps54202将通过此测试。

    客户希望找到 ESD 等级较高的器件、您可以帮助确认吗?

    Br、

    小营

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Xiaoying

    请允许我检查一下、稍后再与您联系。

    比你还好!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Xiaoying

    客户是在 TPS54202还是在其系统板上执行 ESD 测试?  他们在哪个引脚上执行 ESD 测试?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    我只是想从数据表的规格角度快速检查一下、如果我们有额定 ESD 较高的器件。

    我还可以查看所有可用的数据表、但它会非常慢。

    Br、

    小营

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Xiaoying

    我会检查一下。 是否需要>20V、2A 的器件?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,Xiaoying

    对于 MVB 器件、 我不了解数据表上具有更高 ESD 规范的任何其他器件。

    谢谢、此致。