This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:LM5022反激过流保护

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5022, LM51551, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358816/lm5022-lm5022-flyback-over-current-protection

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件: LM51551LM5155

你(们)好!

在我的设计中、您可以帮助根据所用的低于 Rsense 的值计算 OCP 阈值吗? 此处的输入电压范围为9-60V、输出电压为12.8V/2A、变压器的比率为1:1、初级电感为8uH。

如果反激式 Vout 对 GND 短路、那么我们为反激式电路供电、LM5022如何保护电路?

如果 OC 像0A->10A 电流阶跃、LM5022如何保护自身?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供相应的公式来计算 LM5022反激式 OCP 阈值。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neo:

    由于银行节假日、敬请期待周五回复。

    此致、

    峰值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Neo,

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    下面是一个粗略的计算方法:
    OCP 电压阈值为0.5V。
    这种情况下为0.02 Ω、初级侧的峰值为25A (通过 FET)。
    当您的输入为60V、输出为12.8V 时、这可转换为次级侧约117A 的峰值电流。
    另一方面、当输入电压为9V 时、您将在输出端获得17.5A 电流。
    此功率为224W、这对于反激式来说太多了。

    在宽输入电压范围内、选择电流检测电阻时必须确保在最低输入电压下仍然可以实现所需的输出功率。
    然后、根据高输入电压的计算结果选择其他元件的额定值。

    此通信和任何相关通信中的所有信息均"按原样"提供、"商品售出概不退换"、并且遵守 TI 的重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)。

    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    谢谢。 如果触发了主 OCP、LM5022会闭锁(主 FET 保持关断)还是继续重试以重新启用?

    如果使用较高的 Rsense 来降低 OC 阈值(例如0.05 Ω、以提供~10A 一次侧峰值电流限制)、那么 Rsen 变化如何影响环路?  

    谢谢

    新生儿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Neo,

    LM5022内部没有复杂的(长期)过流处理。
    它只会逐周期作出反应。

    因此、它不会锁闭并在新周期的每个开始时重试。

    由于必须调整 Rsense、因此所有组件(电感器、FET、二极管)以及电源(电池)都可以处理最大电流。
    这会限制一个周期内可以传输的能量大小。
    如果输出电流突然增加、则需要更多周期才能再次达到稳定的输出条件。

    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    较高的 Rsense 如何 影响环路补偿? 它会降低带宽和相位裕度吗?

    对于采用 LM5022的隔离型反激式、是否可以使用任何其他控制器在 OCP 后通过锁存来代替 LM5022? 倾向于使用较低的 OCP 阈值、以减少 Rsense 上的 Ploss 并提高效率。

    如果需要、我们是否可以在仅对新控制器的外部电路进行微小更改的情况下维护功率元件(MOSFET/变压器/二极管/)?

    谢谢

    新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Neo,

    更改 Rsense 不会对电压环路及其补偿产生影响。

    LM51551提供断续模式。

    请使用 LM5155的快速入门计算器验证您的现有电源元件是否匹配。

    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢哈利。 让我检查一下这个。

    新生儿