This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:PULS 输出电压为低电平时的 PULS 引脚接地阻抗

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361544/bq27z561-r2-puls-pin-impedance-to-ground-when-puls-output-voltage-is-low

器件型号:BQ27Z561-R2

您能否确认当脉冲输出电压为低电平时脉冲引脚的接地阻抗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    信息可从 DS 中获取。 您可以反算出有效电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们如何计算有效电阻?

    电流是该 PULS 引脚的输出电流。 当 PULS 引脚为低电压时、我仍然不知道有效的接地电阻。

    它只是直接接地? 或1k/10K/100k 电阻器?

    这是元包情况。 电池组遇到一些问题。

    因此、我们需要了解此信息以 排除故障原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    PULS 引脚是一个开漏输出。 这意味着它具有一个内部 N-MOS。 当该 N-MOS 导通时、它会将引脚拉至 GND。 当它打开时、我们测量内部 FET 的有效导通电阻。 这个为 R = 0.4/R 1mA ~= 400欧姆。

    尽管 DS 中未列出需要使用的上拉电阻、但通常建议使用上拉电阻器来定义引脚为高阻抗时的逻辑高电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose,

    谢谢!

    相当清楚。

    客户发现此 IC 的 PULS 引脚驱动能力各不相同。  当发送0x0046命令时、他们需要测试该引脚的下拉电阻。  

    您能否提供测试方法?