This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM350A:过载恢复确认

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: LM1085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351862/lm350a-overload-recovery-confirm

器件型号:LM350A
主题中讨论的其他器件:LM1085

大家好、

目前、我的客户 使用 LM350AT/NOPB、会出现异常高的短路温升问题。

 请帮助指导分析:
应用条件:18-20V 输入电压、15V/1A 输出、短路期间输出电流始终约为2A;
异常现象:在正常运行期间、器件的温度上升了80°C。 短路后、温度在20秒内从80°C 上升到120°C;
要求:在短路时、此 IC 的恒定电流值能否设置在1.5A 以内?

 除此之外、我们还发现  LM1085具有 过载恢复功能。 但不好理解曲线、

 例如、20V/15V=1.33、短路电流会限制为1A?

 但当15V 的输出降低到≈0,时、20V/0V 将变高、最终限制为500mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen:  

    当输出端出现过载情况时、LDO 将限制电流以保护器件。 如果器件的结点为25C、且输入和输出之间的差值为5V、则电流将被限制在5.5A。  

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

     在这里的评论.  为了进一步检查,我们发现 Vin ABS 适用于 最大输入到输出电压差分

     如果是 15V/1A 输出、差分电压是29V、这是否意味着输入电压可以覆盖15+29V?

    更好地与我们分享`s Vin ABS 在这里是什么、以便大家有一个清晰的认识。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allen:  

    由于该器件没有 GND 引脚、而是具有 ADJ 引脚、因此我们无法为 VIN 提供绝对最大值。  

    最大电压差将受芯片上的热性能/功率耗散限制。  

    如果 VIN VOUT = 29V、并且负载为1A、则功率耗散为29W。  

    且 Theta-JA 为50C/W

    结温上升大约为:

    TJ ~ TA + 1450C

    这大大高于零件的额定值、并且不能正常工作。  

    您通常需要将器件的功率耗散保持在小于2W 的水平、具体取决于 Theta-JA

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Juliette,ć

     太棒了。

     关于 使用以下公式的 LM1085IT-ADJ/NOPB、您能帮助了解为什么是50C/W 以及1450C 如何产生?

    且 Theta-JA 为50C/W

    结温上升大约为:

    TJ ~ TA + 1450C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要计算 TJMAX。