This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM79:LM79的热阻值是多少?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LM79, UA79, UA78

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361262/lm79-what-is-the-thermal-resistance-of-the-lm79

器件型号:LM79
主题中讨论的其他器件: UA79UA78

大家好!

我将 UA79与 LM79进行比较。

UA78和 UA79系列已停产、因此我的客户将在将来取代 UA 系列替换 LM78、LM79系列。

LM7905CT/NOPB)、热阻(接触-散热焊盘)的值是多少?

我很高兴能与 UA79的以下数据进行比较。

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ryusuke、

    CT 为 TO-223封装:

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    感谢您的答复。

    LM7905CT 是否采用 TO-223封装?  它不是 TO-220封装吗?

    我是否应该将该值称为-220? 有 θjp Ω 的值吗?

    此致、

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,我错了。 如屏幕快照中所示。 我可以向热建模团队提交申请、他们可以在接下来的两周内回复我们。 您希望我提交 Theta-JP 吗?

    此致!

    朱利耶特