This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ATL431:电压比较器输出滞后于输入电压接近阈值

Guru**** 2556520 points
Other Parts Discussed in Thread: ATL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362346/atl431-voltage-comparator-output-lags-input-voltage-near-threshold

器件型号:ATL431

你好

 我的设计将开环中的 ATL431B 用作电压比较器、这与数据表中的图30类似。 如数据表和 TI 应用手册 slva987a 中所述、随着 Vin 接近基准电压(即2.495)、输出电压与 Vsup 有小幅偏差。 此行为如应用报告的图2所示、此图:

应用手册 PG7的后面部分说明了 VKA 的"滚降"一开始可能比比较器阈值低1V。 这在应用手册的图8中有更详细的说明。

我在电路中看到了这种行为、想进一步了解如何在可能的情况下通过调整电路组件来估算并减小这种影响的幅度。 该电路使用的是 ATL431B。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要清楚一点、我观察到的是 Vout 不会跟踪 Vin、

    例如、以上电路的测量:

    Vin = 4V、Vcom=0.75V、并且 Vout = 3.73 (Vout-Vin = 0.3V)

    Vin = 8V、Vcom=1.5V、Vout = 7.41 (Vout-Vin = 0.6V)

    Vin = 12V、Vcom=2.25V、Vout = 10.97 (Vout-Vin=1V)

    如何降低 (Vout-Vin)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bradley:

    您可以尝试为 R4使用较小的电阻值。 ATL431具有非常明显的开关增益、但当器件开始导通时、即使是通过 R4=33k 时消耗的电流发生10-20uA 的微小变化、也会导致0.33-0.66V 的压降。 是否还可以尝试卸下 R5和 R6? 它们会导致 R4上的电流消耗和压降增加。

    谢谢。

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Walter:

    收集 Vin 和 Vout 测量值后、确实注意到线性下降、这与数据表中的图不一样。 我测量的结果根据分压器网络(R5+R6)非常符合预期、尤其是远低于阈值。 例如、在8V 输入时、Voutput 将是7.495、而测得的是7.41。 我今天稍后会调整网络并重新测量--我预计这会使 Vout 更接近 Vin,这将适合这个电路。