This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV810E:用于 SSD1312的合适复位监控器

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV810E, TPS3422, TLV803E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357517/tlv810e-suitable-reset-supervisor-for-ssd1315

器件型号:TLV810E
主题中讨论的其他器件: TPS3422TLV803E

大家好! 以下是我正在使用的 OLED 控制器需要的复位波形(SSD1315):

https://cursedhardware.github.io/epd-driver-ic/SSD1315.pdf (第24页)

乍一看、TLV810E 似乎很合适、因为它具有内置延迟。 然而、在此延迟之后、它只变为低电平、而我需要它来生成一个脉冲(再次变为高电平)。

我是否仍可以使用此芯片通过一些附加电路来实现此功能?

或者是否需要另一个芯片? 如果是、是哪种类型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于您的应用而言、白天时间可能太长、但您可以尝试使用 TPS3422。 如果 PB1保持低电平达7.5秒、将存在一个400ms 的复位脉冲。

    谢谢。

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、但7.5S 确实太长了。 Im 寻求具有20到100ms 最大延迟时间的东西、以避免不必要地增加引导时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我们没有具有此功能的其他部件  

    谢谢。

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何组合多个器件? 可能是复位延迟和单稳态多谐振荡器电路? Im 正在寻找一种将单个转换(例如、从高到低)从标准复位 IC 转换到脉冲(双转换、返回高电平)的方法  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    因为我在旅途中遇到了延误,所以道歉。 是的、这有点复杂、但我认为使用 TLV810E->反相 单稳态多谐振荡器等电路可以。 TLV803E 将针对多谐振荡器生成延迟触发。

    谢谢。

    沃尔特