This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:如何在未使用时处理引脚18

Guru**** 2505585 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP41083

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362150/tps25751-how-to-handle-pin18-when-unused

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:PMP41083

大家好、

TPS25751D 引脚18数据表中提到未连接到 GND。

但是、参考设计 PMP41083确实连接到了 GND。

您能帮助说明客户 在未使用时应如何处理 TPS25751D 引脚18 I2Cc_IRQ 吗?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、  

    感谢您与我们联系!

    对于此处的混淆、很抱歉。

    如果未使用、引脚18应通过上拉电阻器接至 LDO_3V3。 在某些情况下、如果连接到 GND、可能会发生意外行为。  

    您还可以参阅 《TPS25751 EVM 用户指南:  

    如果您有其他问题/疑虑、敬请告知。  

    此致、  

    A·克德尔