This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24:TPS546D24探测点

Guru**** 2511975 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24, TPS546D24S, TPS546D24A, TPS546B24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359531/tps546d24-tps546d24-probe-point

器件型号:TPS546D24
主题中讨论的其他器件:、、 TPS546B24A

大家好、

我正在启动电路板的 DVT、并希望测试降压稳压器(TPS546D24)的瞬态和纹波。

我只想确定哪一个是 稳压器输出电容处的正确探测位置或 FPGA 去耦电容附近?

以上两种情况下的环路电感似乎都不同。

输入电压为12V 至0.8V@30A 时、应设置多大的压摆率?

请提供建议。

非常感谢

拉贾特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:

    您使用的是 TPS546D24还是 TPS546D24A? 如果这用于新设计、 我建议使用 TPS546D24A (或 TPS546D24S)、这是 TPS546D24  的较新版本。  

    探测点应位于连接遥感的调节点处。 因此、如果您连接在 FPGA 的去耦电容器处、我建议您在此进行探测。

    输入电压没有压摆率要求。 不过、请务必确保瞬态时间不超过绝对最大值16V 和19V。  

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我们正在使用 TPS544D24A。

    负载瞬态情况下的压摆率应该是多少?

    如何计算它?

    非常感谢

    拉贾特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的是 TPS546D24A。

    上一页中有拼写错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:

    您能否解释一下负载暂态下的压摆率是什么意思、以及如何计算? 通常、这些要求(例如负载阶跃、压摆率、瞬态响应下冲/过冲)由客户根据他们使用的负载(我认为这是您使用的 FPGA)提出。

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您能否查看启动条件下附加的2个波形。

    输入电压12V

    输出电压-0.8V

    负载电流-20A

     分箱 BW -通道-1为20Mhz

    第二种情况:通道-1为 BW - 1GHz

     稳压器大容量输出电容上的电压测量。

    我看到在1GHz BW 时输出电压上的噪声较多。 我们应该担心吗?

    我看到电感器电流启动出现小幅干扰? 这是什么原因呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加的 SCH 以用于基准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    探测点应位于连接遥感的调节点。 因此、如果您连接到 FPGA 的去耦电容器、我建议您在此进行探测。

    Tom、

    遥感位于 FPGA 电压轨的离合电容器附近。 问题在于、所有电容器都放在底部、电容器封装为0402、它放在靠近位置 、很难在去耦电容器上撬动。

    您能为电容器上的探头推荐一些不错的方法吗?

    非常感谢

    拉贾特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajath 先生、您好!

    我懂了。  测量输出电压时、建议在输出电容器上使用尖端和接地筒测量、以使探头环路尽可能小、从而减少噪声拾取。 您会发现、可能是来自 SW 节点的噪声拾取、因为您的探头用作环路天线。  您还需要使用 BW 限制(20MHz)进行输出电压测量。 您可以在其中一个47uF 电容器上进行测量。  

    电感器电流中的小毛刺脉冲 看起来像是误差放大器初始化的大信号延迟、这会导致环路过度反应、并在输出稳定在标称工作点附近之前向输出提供过多能量。 这是预料之中的。  

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您还需要使用 BW 限制(20MHz)来测量输出电压。 您可以在其中一个47uF 电容器上进行测量。  [/报价]

    要检查启动行为,我们是否需要将输出电压通道的带宽限制为 20Mhz?  

    我认为 BW 限制用于纹波测试用例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:

    如果您希望获得干净的输出电压波形、无论您是否在查看纹波、我都建议添加 BW 限制、但最终取决于您和您对输出电压波形上可承受多大噪声的偏好。 当波形上存在噪声时、BW Limit 可以更好地呈现波形、就像您展示的那样。

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="491193" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359531/tps546d24-tps546d24-probe-point/5192295 #5192295"]如果您想要获得 Vout 的清晰波形、无论您是否在查看纹波、我都建议添加 BW 限制、但最终这取决于您和您对 Vout 波形上可承受多少噪声的偏好。 当波形上存在噪声时、BW Limit 可以提供更好的波形视图、就像您所显示的噪声一样。

    好的、谢谢更新。

    另一个疑问是、我使用的电流探头可支持最大20Mhz 的 BW。

    对于电流测量、我们应该选择哪个 BW?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:

    20MHz、BW 非常适合测量电感器电流。

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我刚刚完成了启动测试并在波形中看到了一些异常。

    输出电压- 1V

    输入电压-12V

    MPN-TPS546B24A

    输出电流10A

    从波形可以看出、Enable 为高电平时、Vout 和电感电流开始得有点晚。 为什么会这样? 请更新。

    我查看了 TPS546B24A 数据表并找到相同的情况  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以看到电感电流阻断和关断行为异常。

    在 Vout 稳定之前出现一定的电感器电流位移。

    请说明发生这种情况的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:

    预计会发生启动延迟、数据表的 TON_DELAY 寄存器说明中也提到了该延迟。 这是器件在每次上电时进行初始化所需的时间。  

    至于电感器电流、波形应与输出电流(您使用的负载)保持一致。 根据您的波形、似乎该器件在输出电压大约为500mV 的情况下提供完整电流(~10A)。  在我看来、这好像您使用的 是一个恒流负载、一旦达到大约500mV 的最小阈值、它就可以消耗全部电流设置。  

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="491193" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359531/tps546d24-tps546d24-probe-point/5195319 #5195319"]关于电感器电流,波形应与您的输出电流(您正在使用的负载)一致。 根据您的波形、似乎该器件在输出电压大约为500mV 的情况下提供完整电流(~10A)。  在我看来、这好像您使用的 是一个恒定电流负载、一旦达到约500mV的最小阈值、该负载就可以消耗全部电流设置

    谢谢 Tom,我将检查 电子负载中的 thiris 设置。 是、它是恒流源。 Cab 你建议如何正确处理这件事?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:

    如果要纠正它、可以尝试在电子负载上设置电阻负载。  大多数电子负载具有恒定电阻模式。 这可能会纠正它。  

    谢谢!
    Tomoya