This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:学习周期期间无法设置 FC 标志

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360671/bq40z50-r2-fc-flag-fails-to-set-during-learning-cycle

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOGPCCHEM

您好!

我一直在尝试使用 BQ40Z50-R2和应用手册 SLUA903中题为"成功实现学习周期"的过程来完成学习周期。   

我可以通过放电(第3.2.1节)和放松步骤(3.2.2) 完成、但无法成功完成将电池充满的步骤(3.2.3)。

问题是、尽管充电 FET 已关闭且充电停止、但未设置[FC]标志。

有问题

  1. 是否 对 FC 标志设置失败的原因有任何想法、或对 正确配置设置的最佳实践有任何想法?
  2. 您能否建议一种更快的方法来检查是否设置了 FC 标志?  例如、验证 FC 标志的程序是否只涉及对电池进行轻微放电/充电以缩短 测试时间?  
  3. 尽管 BQStudio 中似乎列出了正确的 ChemID、但 ChemID 值是否仍会关闭?  我如何检测到这种情况?

-------- 设置---

  • 我使用四节三星 INR21700-50E 电池。 这些符号在 BQStudio 中列为 ChemID 2591。
  • 定制 PCB
  • 充电器是设置为16.8V 且电流限制为1.5A 的实验室电源
  • 放电期间我正在使用设置为1A 的电子负载、

注释

  • 在关闭充电之前、电池会充电一段时间、几乎充满电。  充电似乎关闭、而充电电流仍为1.5A。
  • 一种 意外的 行为是、尽管 GAUGE_EN 标志在学习周期的开始设置、但我似乎必须重新发出命令、以便在充电步骤开始时将其打开。
  • 我对一些收尾电流和电压进行了实验、但是我不确定这是正确的方向。
  • 我在其中包含了一个日志文件和提取的.gg.csv 配置设置、

感谢您的帮助!

 e2e.ti.com/.../battIssue.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    浏览发送的日志文件、我认为充电正在被为器件触发的过度充电保护所停止。 您可以在充电期间通过将 SafetyStatusCD 设置为日志中的0x0040来看到这一点。

    我知道选择 chemID 是由于命名约定、但是否可以使用 GPCCHEM 工具来确保这与 ID 尽可能匹配? 这将有助于我们缩小根本原因的范围。

    https://www.ti.com/tool/GPCCHEM 

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    感谢您提供有关 SafetySatusCD 的帮助。  作为一个实验、我降低了充电电压、这样电流在 触发过充电保护之前逐渐减小。  这起作用了、我成功完成了充电步骤、并看到设置了[FC]位。  

    然而,在放松阶段(充电停止后超过2小时),我跑到下一个谜题:  

    • [QMax]标志似乎未切换
    • 未更新 QMax 值
    • 电量监测计->状态->更新状态保持为0x04。

    对于在此阶段触发 QMax 值更新时缺少哪些条件、您是否有任何建议?

    同时、我将按照您的建议了解 GPCCHEM 工具。   此外、我还随附了最新日志 file.e2e.ti.com/.../battIssue2.zip、

    谢谢!

    ——丹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我认为这可能是由于这个设置和取消设置的 VOK 而发生的:

    要实现 QMax 更新、监测计必须执行两次成功的 OCV 测量和 DOD 计算:一次在充电/放电前放松、一次在放电后放松。 在进行有效的 OCV 测量后、VOK 应清零。 我认为中间的这个可能导致 QMax 计算无效、因为有三个。

    如果可能、您能否重复测试以查看这是否是再次出现的问题?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺