This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:关于 SHUTDN 的应用程序问题

Guru**** 2535780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362026/bq4050-about-the-application-issues-of-shutdn

器件型号:BQ4050

您好,TI 的工程师

我对关断功能的应用有几个问题。 如图所示、S1是自锁开关、K1是复位开关。

1.如果电池处于关断模式、是否可以在闭合 S1后激活电池? 是否会再次断开 S1并进入关断模式? 在再按 K1 1秒后是否可以退出 SHUTDOWN 模式?
2.电池处于正常模式时、按下 K1 1秒钟后能否进入关机模式? 能否通过再次按下 K1并持续1秒退出关断模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunrain:

    如果在去抖延迟为1s 的情况下从引脚看到高电平到低电平的转换、那么电量监测计应该能够进入和退出 SHUTDOWN 模式。

    以下是有关如何从 SHUTDN 引脚进入和退出 SHUTDN 的更多信息:

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺