This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:关于次级侧同步整流控制器的选择

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3622, UCC28782, UCC24612, UCC28780, LMG3616
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361841/ucc24612-regarding-selection-of-secondary-side-synchronous-rectification-controller

器件型号:UCC24612
主题中讨论的其他器件:UCC28782UCC28780LMG3616、LMG3622

您好!

我正在使用英飞凌的 IR11662S 作为 UCC28782电路中的二次侧同步整流控制器。
然而、在评估制造的电路板时、在开关波形中观察到类似振荡的异常行为。
因此、我正在考虑使用 UCC24612而不是 IR11662S。
(问题1)
IR11662S 具有与 UCC24612-2相似的特性、但使用 UCC24612-1更好吗?
(问题2)
UCC28780建议使用 UCC24612、但 UCC28782似乎不建议使用。
UCC28782的 EVM 还使用 MPS 的 MP6908。
如果有原因、请告诉我。
(问题3)
次级侧同步整流控制器的选择是否会影响 UCC28782的开关行为?
作为参考、我附上了我设置的 UCC28782计算工具。
UCC28782的主 FET 是 LMG3622、有源钳位的主 FET 是 LMG3616。

此致、

e2e.ti.com/.../UCC28782-Excel-Design-Calculator-RevC-20240515.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询已收到、正在审核中。  我很快就会回到你身边。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题1和2:

    UCC24612-1设计为与我们的反激式控制器配合使用、它也可与 UCC28782配合使用。  UCC28782是下一代 ACF 控制器。

    问题3: UCC28782通过初级侧上的钳位开发能量、从而实现 ZVS。  使用 SR 不应影响 ZVS 行为。

    如果您将来有任何关于 UCC28782的特别问题、请在 e2e 中重新发布、并在主题标题中加上 UCC28782。  因此、合适的应用工程师可以为您的问题提供支持。  

    此致、