This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:禁用供电方角色以节省功耗问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361588/tps25750-disable-source-role-to-save-power-question

器件型号:TPS25750
主题: TPS25751中讨论的其他器件

大家好!

我将 TPS25750用作双(灌电流和拉电流)角色、我想禁用拉电流功能以节省电力(类似于节能模式)。

我不理解用户指南(https://www.ti.com/lit/ug/slvuc05a/slvuc05a.pdf?ts = 1709200793179&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS25750)如何操作...

我认为将寄存器0x32 (第一个字节的前3位)中的拉电流 PDO 数量减少到0并发送"SSRC"命令应该可行、但事实并非如此。 然后我也尝试把最大电流也设置为0 ( PDO 字节的前10位),我的手机(通过 USB-C 连接到 TPS )开始激活/停用电池充电不断.

我做错了什么?  

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的应用 GUI 的 TPS 配置:

    {"questionnaire":{"version":"7.0.4.7","answers":[0,0,0,0,1,3,1,null,1,null,0,8.4,1,0.04,0.4],"options":{},"configID":"0000","vendorID":"0000"}}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:  

    感谢您与我们联系!

    您的想法是、将拉电流 PDO 数量减少到0、这是正确的。 不过、我确实注意到问题4中的首选电源角色设置为"电源"、这很可能是端口在连接到受电设备(电话)时仍然尝试供电的原因。 您现在可以尝试将其更改为"功率耗散器"。  

    另一方面、我想重点介绍我们的后续器件 TPS25751、推荐用于所有新设计。 请参阅以下常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346998/faq-tps25751-migrating-from-the-tps25750-to-the-tps25751

    使用 TPS25751时、可以在需要禁用供电功能以节省电力时将 TypeC 状态机更改为"仅受电方"(端口配置寄存器0x28)。  

    如果您有其他问题/疑虑、敬请告知。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya 感谢您的答复、

    我们的实现中存在一个小问题、通过将 PDO 的最大拉电流更改为0 mA、它可以正常工作!

    唯一的问题是手机充电动画一次开始,然后停止,但这种行为是我们可以接受的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:  

    我很高兴听到它的工作!

    请随时打开新话题、询问更多问题。  

    此致、  

    A·克德尔