This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:芯片选择问题

Guru**** 2505895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25185, BQ24650, BQ25638, BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355393/bq25505-the-selection-issue-of-chips

器件型号:BQ25505
主题中讨论的其他器件:BQ25638、BQ25185 、BQ24650、 BQ25504

请提供有关选择的帮助、
要求:
1、太阳能电池板输入电压:4.5V 或以上(标准5V )
2、单节锂电池充电,标准锂电压3.6V 最高4.2V ,充电电流500mA 以上。
3.有 MPPT 功能
4.具备输入低压关断保护、充电、过流保护等保护功能

每年的需求量为4KK

特殊要求:
用于太阳能充电 MPPT 的充电 IC。 电池安装在充电 IC 上、
电源导通功能是否可用? 如果我的充电芯片无法正常工作、电池能否为该模块供电? 模块的平均功耗为-200mA、当功耗较高时、可达2-3A、
无论系统是否处于充电状态、是否可以为其提供2-3A 的电源?

BQ25570RGRT、BQ25505RGRT、BQ24650Rvar、TI-BQ25504、TI-BQ25505 根据我的要求、哪种芯片最适合且最具成本效益?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    1. 太阳能电池板输入电压:4.5V 或以上(标准5V)

    由于输入面板具有高输入电压、能量收集产品组合可能不是最佳选择、因为它们要求输入电压低于电池稳压电压。 此外、它们专为低功耗应用而设计、因此500 mA 充电电流超出了产品系列的能力。

    我推荐 BQ25185、它是一款能够通过 BATTRACK VINDPM 功能实现1A 充电的线性充电器、适用于太阳能输入应用。 此外、BQ25638可能对这种应用有所帮助、因为它还可以为太阳能应用提供 VINDPM 功能、并在客户喜欢时保留开关拓扑。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不考虑该条件1. 太阳能电池板输入电压:4.5V 或以上(标准5V)
    BQ25570RGRT、BQ25505RGRT、BQ24650Rvar、TI-BQ25504、TI-BQ25505根据我的要求、哪个芯片最适合并具有成本效益? 我需要从这些中选择1-2个器件型号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不使用 BQ25185 并仅考虑提供的器件型号:

    BQ24650可能更灵活、并且可以从外部选择 FET 以获得更高的充电和放电电流、但它不提供电源路径功能来将电池组与系统负载分离。

    BQ25504 是一款高效的能量收集解决方案。 该充电器的一个限制是峰值输入电流约为200 mA、因此不太可能达到500 mA 充电电流。 除此之外、它应该更易于配置。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳