This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:bq25792的涓流充电行为

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQ25798, BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361490/bq25792-trickle-charge-behavior-of-bq25792

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件: BQ25798BQ40Z50-R1

我们将 BQ25792用于2s 电池。

我们的客户希望了解涓流充电行为。

我们已经知道、当 Vbatt 降至2.06V 以下时、会发生涓流电荷、并在 Vbatt 升至 tp 2.25V 时释放。

并且涓流充电电流为100 mA (固定值),安全定时器为1小时(固定值)。

我的问题是:

1)涓流充电时是否有脉冲? 频率是多少?

2)涓流充电时,充电电压是多少? 我们知道在整个充电过程中进入 CV 模式之前、充电电压将略微高于电池电压。

 a)涓流充电电压是否为固定值(例如、永久保持2.25V)?

 b)涓流充电电压是否略高于电池电压并上升至2.25V? 阶跃值是多少?

 c) Vbatt 为0V 时的涓流充电电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walker、

    当 BAT 上的电压下降至低于~2.5V 时、100mA 的涓流充电电流开始。  然后、充电器将 BAT 电压钳位到电池寄存器设置(1、2、3、4) x 2.5V 并持续1.5秒、同时仍推出100mA。  然后充电器开始预充电和快速充电。  如果没有电池或电池组保护器尚未闭合、则充电器会对 BAT 引脚上的电容器过度充电、从而导致 BATOVP 和 SYS OVP。  OVP 事件导致转换器关断30ms、这通常意味着 SYS 由于其负载而崩溃、然后周期再次开始、看起来像脉冲充电。  我建议改用 BQ25798、它仍然报告 OVP 事件、但不关闭转换器。   

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 BAT 上的电压下降至低于~2.5V 时、100mA 的涓流充电电流开始。

    发生这种情况时、电池充电电压是多少?

    我的意思是使用2s 电池时的涓流充电电压是8.4V? 一些充电器可能使用比电池电压稍高一点的充电电压、直到达到最大充电电压、我不知道 bq25792如何工作。 在涓流充电期间、它是使用比电池电压稍多的充电电压、还是直接使用8.4V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walker、

    对于2S 应用、具有100mA 输出涓流充电的电池引脚电压从大约2V 开始、然后在~1.5秒内跳转到2x2.5V=5V、然后进入预充电和快速充电状态。  如果没有电池或电池开路、BAT 引脚电压会达到略高于8.4V 的峰值、从而导致 BATOVP、然后下降。  对于 BQ25792、充电会在转换器30ms 之后重新启动并重复该周期。  对于 BQ25798、BATOVP 事件不会导致转换器停止、因此在 BAT 上会出现一个三角波形、该波形略高于8.4V、然后降至 MINSYS 以下。  SYS 电压的峰值也略高于8.4V、但仅下降到 MINSYS。  我建议改用 pin2pin 和 reg2reg BQ25798。

    此致、

    杰夫

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    开始时电压低于2V 左右,然后跳至2x2.5V=5V,持续~1.5秒[/报价]

    感谢您的回答。

    bq25792数据表中说涓流充电安全计时器为1小时(固定值)、这是什么意思?

    我在生产日期表中没有找到1.5秒的规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walker、

    如果电池引脚短路阻止电压上升至2.5V 以上、则涓流充电计时器会在1小时后停止充电。

    1.5s 不在产品说明书中。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我们的器件使用2s 电池、其中内部有 bq40z50-R1、因此电池是不可移动的。

    意味着电池始终存在。

    它具有热引脚和 IIC 引脚。

    有时电池过度放电、由于 bq40z50-R1的设置、输出电压将变为0电压。

    因此、当 bq25792开始为这个0电压电池充电100mA 时、我的理解是、bq25792将在2V 和持续1.5秒的条件下开始进行涓流充电、如果电池的电压不会上升到5V、它将在30ms 后再次开始涓流充电、并继续尝试直到1小时过期。

    我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walker、

    可以。  我仍然建议您改为798。   

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    请回答最后一个问题。

    据我所知、大多数充电器 IC 将输出略高于电池电压的充电电压、以确保电流流入电池。

    由于 bq25792的涓流充电电压介于2V 至5V 之间、它控制充电电压的程度是否稍高于电池电压并自动上升?

    我的意思是、它为什么不直接使用8.4V? 来保护电池?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walker、

    在涓流充电期间、如果保护器充电 FET 开路、则电压仅稳压1.5秒。  一旦保护器 FET 关闭、充电器将作为恒流源运行、直到 BATP 感应引脚上的电压达到调节电压。  然后充电器更改为恒压调节。 充电器不允许电池电压超过电池电压(除非前述在保护器开路或无电池的情况下说明)。  

    此致、

    杰夫