This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A28:需要澄清热阻

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361827/tps548a28-thermal-resistance-clarification-required

器件型号:TPS548A28

此封装的结/外壳(顶部)热阻为18.2度 C/W、结至顶部特性参数为0.6。 这看起来非常奇怪、因为它们在这两个值之间有很大的差异。 能否请您确认是否正确并说明相同之处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Singh  

    θ ψJT 是 特征参数、其中 结至外壳(顶部)热阻是纯封装相关参数。  

    是的、可能会让人困惑。  θ ψJT 是一个参数、它描述了 EVM 或客户电路板等实际应用环境中封装的行为、顶部仅散发约2%的热量、 大约98%的电流会从底部散发到电路板、最终使器件冷却。  ΨJT μ m、已被业界所采用(JESD51-2)。 这一 ΨJT 由希腊字符 Ψ ψ(Δ t)而非 θ(θ)定义、因为 Δ t 不是真正的热阻。 特性参数 ψJT 在测量封装顶部时考虑所有热传递。 系统依赖性、就像在 RθJA 中一样。  

    关于 结至外壳(顶部)热阻、它是纯粹与封装相关的参数、假设100%的热量将散发到封装的顶部。 它 假设所有热量都是通过封装顶部传递的、这在实际系统中并不精确、大部分热量会通过封装底部传递到 PCB。  因此、这不是真正应用的有用信息。 此参数仅用于比较封装。  

      

    谢谢  

    Tahar