This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:电源不良

Guru**** 2536780 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361735/bq25798-poor-source

器件型号:BQ25798

我有一个设置、其中 LTC4121输出4.2V、400mA 输入 BQ25798、它显示源、但标记为"差"。  

为什么?  

我是否可以将某个设置弄得一团糟、从而使其正常运行?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morgan:

    糟糕的电源在上电时从 VBUS 中拉取小电流(20mA 最大值)以测试输入源。  如果输入源无法提供这么大的电流、那么在启用 HiZ 引脚的情况下、充电器会进入不良电源~10分钟。 无法禁用差电源。  听起来 LTC 部件有问题。

    此致、

    杰夫