This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:查找7节锂聚合物电池管理器/电量监测计芯片

Guru**** 2508625 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77307, BQ40Z80, BQ34Z100, BQ76907, BQ76952, BQ78PL114, BQ78PL116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361135/bq40z80-looking-for-7-cell-lithium-polymer-battery-manager-fuel-gauge-chip

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100、BQ77307、 BQ76907BQ76952bq78PL114、BQ78PL116

大家好、我之前 在6节锂聚合物智能电池板中使用过 BQ40Z80芯片。 我现在正在开发7节锂聚合物电池的智能电池板。  

4年前的此帖子建议 改用带有保护 IC 的 bq34z100。 如果仍建议采用这种方法、是否有任何特定的保护 IC 和电路可供推荐?

如果现在有更好的建议、您能否列出新的替代方案? 我通过 DigiKey 找到了用于7节电池的几种 IC。 这些器件在功能和应用上是否与 BQ40Z80类似: BQ77307和 BQ76907?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在7节电池应用中使用 BQ34z100 +电池监测器、或联系支持的 TI tsr 并让他们联系电池电量监测计团队。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们目前将 BQ76952用作电池监控器。 您认为此 IC 和 BQ34Z100是7节串联电池应用的理想组合吗?

     bq78PL114/BQ78PL116怎么样? 仅这些芯片就适合用作7节电池应用的电池监控器和电量监测计吗? 是否有任何 TI IC 可同时用作7节串联应用的电池监测器和电量监测计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经给你发送了一个朋友的请求,我想和你私下讨论。 :)

    此致、

    埃文