This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51581:正激式转换器

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51581, UCC2897A, LM5002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360976/lm51581-forward-converter

器件型号:LM51581
主题中讨论的其他器件: UCC2897ALM5002

大家好!

是否可以实施 LM51581来构建正激式转换器?

谢谢!

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davide:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    我还没有见过任何采用 LM51581的正向转换器拓扑设计。
    根据经验、通常使用其他产品系列的器件、例如 UCC2897A:
    https://www.ti.com/product/de-de/UCC2897A

    此处提供了一个设计示例:
    https://www.ti.com/lit/ug/sluu192a/sluu192a.pdf

    是否为该应用指定了特定的输入规格? (VIN、Vout、Iout)

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    我正在寻找输入电压=24V、输出电压=15V、输出电流200mA 的正向转换器。 我最初找到 LM5002、但在他的网页上建议使用较新的组件版本 LM51581。 对我来说、这些组件的工作方式相同、因此它们都可以设计正激式拓扑。

    "你怎么知道的?

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davide:

    感谢您的规格。
    为什么在此应用中选择正向转换器?
    如果需要更高的输出功率、正向转换器通常是反激式转换器的替代方案。
    对于负载的200mA、我会推荐一种相对简单的反激式解决方案。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为对于我的应用、由于变压器的尺寸、正激式转换器比反激式转换器更小。 如果我使用反激式、则必须使用比传统变压器占据更多 PCB 面积的平面变压器。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davide:

    感谢您的反馈和说明。

    如果您发现 LM5002是合适的器件、我同意改用 LM5158x 的页面建议。
    LM51581采用最新工艺、比 LM5002具有更好的可用性、功能和价格。  

    如果您希望为该设计选择升压控制器、LM51581将是最佳选择。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您想为此设计选择升压控制器,LM51581将是最佳选择。

    因此、这对正向转换器来说也是一个不错的选择、对吧?

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davide:

    是的、理论上可以将 LM51581用于该正向转换器。
    但请注意、您需要避免占空比高于50%、因为这是在关断期间对电感器进行去磁所必需的。
    为了确保不违反这一点、最好选择具有固定最大占空比限制的 PWM 控制器。

    此致、
    尼克拉斯