This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25628:输出为1.0V

Guru**** 2510655 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25628

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356438/bq25628-output-is-at-1-0v

器件型号:BQ25628

向  PCB 上的 BQ25628施加12V 电源时、输出为稳定的1.0V、而不是我预期的3.75。 我在数据表中找不到大约1.0V 的任何内容。 在我的设计中、充电默认处于禁用状态、当前未连接电池。 另外、该芯片还没有被编程。 然而、根据我了解的数据表、输出电压应仍高于 数据表中的 VSYSMIN、即3.52V。 原理图如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图不正确。 不存在对设计至关重要的 PMID 电容器。 此外、PMID_GOOD 电路使用 NMOS 而不是 PMOS、并直接接地、应该用于为 OTG 负载供电。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMID 输出用于升压转换器、除了向 LED 提供低电流外、我实际上并不会用到这些转换器。 我也不使用 USB OTG。 我实际上只关心 SW 输出。 除非使用 PMID 5V 为内部电路供电、否则我无法明白为何需要电容器。 NMOS 晶体管用于根据 PMID_PG 引脚的状态打开或关闭 LED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OTG 并不是单独需要 PMID 引脚。 完全有必要使用 PMID 电容器、因为 PMID 是转换器的输入。 没有它、转换器将无法工作。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是在谈论升压转换器还是降压转换器、还是同时讨论这两者?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMID 是降压转换器的输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、我在 PMID 引脚上添加了10uF 电容器、但并未更改  BQ25628的输出。 我仍然只在 SW 输出上获得1.0V 的电压。 我认为这没让我感到奇怪、因为我不使用升压转换器、只有根据数据表中图表的降压转换器才需要 PMID。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ25628在启用系统负载时具有软启动功能。 请等待系统启动后再从中启动。 请阅读第8.3.3.6节。 V_SYS_SHORT 的典型值为0.9V、大约为观察到的1.0V。

    不管您信不信由你、PMID 是降压转换器中电容器的最重要节点。 应用图图9-1清楚地表明了对 PMID 电容器的需求。

    请禁用充电、然后查看行为是否有所改善。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已验证 R252上拉电阻器已禁用充电、我已验证它的值为1.8V。 我从电路中删除了 R243和 R245、但未观察到行为发生变化。 如上所述、我已经在 PMID 上放置了一个10uF 电容器、尽管有一根3mm 的短导线连接到该电容器。 附件是开关电感器之前在 SW 引脚上拍摄的图像。 此行为是周期性的、因为我可以触发它、但是它的发生非常缓慢、我无法捕获多个脉冲(远低于1.5MHz 的开关频率)、可能需要数百毫秒或几秒。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在原理图中、ILIM 引脚悬空。 EN_EXTILIM (REGx19[2])是否设置为0以禁用 ILIM 引脚功能?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ning、我将该引脚保持悬空、因为根据我了解的数据表、您可以将其保持悬空、它会默认为最大电流。 看起来您必须首先写入该寄存器、虽然我们没有执行此操作、但我们是在默认模式下使用它(无编程)。 我在 ILIM 上放置了一个1.5K 的电阻器、现在输出稳压到3.75V。 非常感谢。 希望这是我目前唯一要做的事情、使其保持稳定并进行调节。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴问题得到解决。 该线程被视为已解析和已关闭。  

    谢谢。