This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92391:VHEADROOM 最大值咨询

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92391

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360919/tps92391-vheadroom-max-value-consultation

器件型号:TPS92391

嗨、团队,

在低温(-35)冷启动时、会出现黑屏、并且测量波形的 FAULT 引脚被拉至低电平。 从测试电压来看、它处于过压状态。 客户使用 LP8866主机进行检查,寄存器读数为-35度,如下所示,打开 LED ,故障, LED 未亮起,我们需要增大 OVP 电压使 LED 亮起,涉及到 VHEADROOM 值。 查看规格表。 VHEADROOM 参数只有一个类型值。 还请提供 MAX 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    我可以先看一下原理图吗? 谢谢

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patrick K ö,

    请参阅附加:

    e2e.ti.com/.../TPS92391.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    请允许我花点时间检查一下我们是否具有这些限制规格。 BTW、该问题是否会在客户端的每个 TPS92391上重现?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patrick K ö,

    目前、客户仅处于第一版测试阶段。 我相信可用于测试的主板不是很多。 您是否需要提供相关参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    仍然需要一些时间来检查这些规格、会不断更新。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patrick K ö,

    感谢您的更新。

    但是请加快确认过程、客户已经在敦促您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    我会通过电子邮件发送给您。

    Br

    帕特里克