This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:选择正确的 PFC 扼流圈

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361494/ucc28180-selected-the-right-pfc-choke

器件型号:UCC28180

当确定基于 UCC28180的 PFC 电路的尺寸时、我们将使用 TI 的 Excel 工具。
在计算 PFC 扼流圈的技术参数时、最大峰值电流 IL_PEAK 为17.5A、升压电感器值 LBST 为0.130mH。 应该如何理解这些信息?

在 PFC 扼流圈数据表中、通常在饱和电流和标称电流下指定电感。

在这种情况下、必须选择饱和电流(17.5A)或标称值下具有0.13mH 的 PFC 扼流圈?

或者通常应如何选择 PFC 扼流圈?

用 DeepL.com 翻译(免费版)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  

    在 UCC28180 Excel 工具中、IL_PEAK 是满载功率下最低输入电压下交流线路电流峰值时的纹波电流峰值。
    这是电感器在稳定状态下的最大电流、用于电感设计和磁芯损耗估算。  

    为了防止磁芯饱和、应将电感器设计为在峰值电流限制(PCL)功能运行时过载条件下的最大峰值电流。  
    此 IPK_PCL 的计算如数据表公式(3)中所示:
       
    其中 Vpcl =-0.4V (典型值)。  

    在您的情况下、PFC 电感器应选择或设计为在17.5A 的标称峰值工作电流下具有0.13mH。   
    电感器的饱和电流规格应明显高于该标称电流、并且高于 Ipcl。

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ulrich
    Excelt 工具为 R_sense 提供14mR 的值。 根据给出的公式、IPK_PCL 为11.4A。 如何立即选择 PFC 扼流圈? 17.5A 或11.4A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  

    您的问题表明 UCC28180数据表存在不一致。  

    计算公式(3)所用的 Vpcl 值似乎是1V、而不是0.4V、这正如功能框图中所示:  

     

    0.4V 是 ISENSE 输入端的 PCL 阈值的等效幅度。  1.0V 是 PCL 比较器上的实际 Vpcl 阈值。   
    因此、(1V/2.5)/14mR = 28.6Apk。   

    因此、在设计/选择升压电感器时、应使其在17.5A 时具有~130uH 、并且在电流达到29~30A 时不会进入硬饱和状态。   

    TI 将在下一次修订数据表时对此方程式进行更正。 (但是、我无法预测何时会发生这种情况。)  

    此致、
    乌尔里希