This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157:LM5157QRTERQ1

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359750/lm5157-lm5157qrterq1

器件型号:LM5157

大家好、我最近设计了一个 LM5157QRTERQ1的两层演示板。 为了改变输出电压、我已经将一个电位器连接到它的反馈网络。 输出为15W 时(我当前使用20V 输出和26.67欧姆功率负载进行测试、这意味着功耗大约为720mA)、设计工作正常、但电感器(DRQ74-150-R)快速加热到80摄氏度。 在这一点上、LM5157烧毁并停止运行只是一个时间问题。 虽然尝试降低开关频率使其工作时间更长、但最终会烧毁。 我也尝试在电感器顶部和电路板底部应用散热器、但  其热性能未见改善。 到目前为止、我的调试中一直使用风扇来解决这一问题、但如果我能提供帮助、我将不再使用风扇。 我购买了 SEPIC 模型的 EVM、并将其配置为使用与演示板上相同的组件、并且看到它可以在相同的55摄氏度下运行、而无需风扇或散热器。 欢迎在这方面提供任何协助或指导。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keyrollos、

    感谢您使用 e2e 论坛并详细介绍了场景。

    首先、我建议对原理图进行一般性设计检查、看看设计是否应该稳定运行、是否具有合适的补偿以及合适的元件值。
    有关这方面的信息、请参阅我们的快速启动计算工具:
    https://www.ti.com/tool/download/SNVR512

    如果此处没有异常、并且所有值均与计算器建议值匹配、则接下来要检查的将是组件额定值、例如
    耦合电感器是否适合峰值电流?

    下一项检查是布局本身。 是否有用于散热的窄布线或很小的多边形?
    此数据表提供了有关布局指南的建议。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    感谢您的答复。  

    我已经验证了原理图、甚至使用了快速入门计算器、并看到根据我插入的数字、相位裕度和增益裕度的计算达到所需的稳定性水平。 稳压器仍快速升温。 对于电感器、计算器显示我们应该可以预期峰值电感器电流接近6A。 目前、我们的电感器的额定 IRMS 为2.11、Isat 为2.48。 然而、在 SEPIC EVK 上、它保持了55摄氏度的热稳定性。 因此、我们预计同样的热稳定性行为也会在 PCB 上被模仿、但事实并非如此。 至于任何短多边形或窄多边形、电路板上存在的最窄是沿电感器的38密耳处。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keyrollos、

    感谢您的更新。
    我觉得 EVK 上的电感器没有问题。
    如果预计电感 器峰值电流为6A、则电感器将下降到饱和状态、OCP 将被触发、可能会出现高电流尖峰、从而损坏内部 FET 并使器件断开。

    我强烈建议选择一个能够支持峰值电流额定值而不进入饱和状态的电感器。

    此致、
    尼克拉斯