This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5971:SPI 模式0和模式1支持功能

Guru**** 2525040 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5971

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360168/tlc5971-spi-mode-0-and-mode-1-support-capability

器件型号:TLC5971

您好!

我是否可以知道 TLC5971RGER 是否可以支持 SPI 信号的模式0和模式1?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    我想如果您目前使用的 SPI 的时序规格和格式可以满足 TLC5971的接口要求、那么我认为它可以直接使用 SPI 接口。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jared。

    祝你度过美好的一天!

    此致、